This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:针对具有相同工业温度范围的功能器件的建议

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP410-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209624/tfp410-recommendations-for-functional-devices-with-the-same-industrial-temperature-range

器件型号:TFP410

您好、TI

    客户需要将 RGB 转换为 HDMI、并发现这款 TFP410能够满足他们的需求。 °、不°- 40 μ A 至85 μ A 的工作范围。 TFP410-EP 产品属于受限材料、采购流程非常繁琐。 是否有功能相同的工业温度设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TFP410-EP 的温度范围为-55°C 至125°C、是否适合这些器件?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是的、EP 可覆盖客户的温度范围- 40 °C 至85°C 但是、购买 EP 时有许多限制、客户不能使用- 55°C 的条件 °、我想知道是否有温度范围为-40?C 至85°C 的产品可供推荐使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有-40到85C 温度范围内可用的器件。

    谢谢

    大卫