This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:输入上升时间

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209098/sn65dp159-input-rise-time

器件型号:SN65DP159

请提供以下 IC 所需的输入上升时间  

SN65DP159RGZR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不指定上升时间、而是指定眼图要求、可在 HDMI1.4和 HDMI2.0规范中找到。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能知道是哪种规格吗? 或者您能给我发送链接吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 HDMI1.4、请参阅高清多媒体接口规范版本1.4b 的图4-32。

    对于 HDMI2.0、请参阅《 高清多媒体接口规范2.0b 版》的图6-4。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我发送图6-4中的图片吗? 我无法找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法分享图6-4的图片、因为它是 HDMI 规范的一部分、并且该规范只能与 HDMI 组织的授权成员 https://www.hdmi.org/共享。

    谢谢

    大卫