This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:关于1000BASE-T 抖动测试

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209955/dp83867cs-about-1000base-t-jitter-test

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件:DP83867E

大家好、团队成员

我想在 DP83867E SGMII EVM 评估板上进行1000BASE-T 抖动测试。
我在 E2E 社区上找到了有关此主题的相关主题、我不知道是否已解决。
请告诉我以下几点。

E2E URL
e2e.ti.com/.../dp83867ir-jitter-test

2.上述 E2E 社区摘录
在上面的 E2E 社区内容中、有一个答案就是 TX_TCLK 不受支持。
------------------
我在内部讨论了这个问题、并且我们意识到867不支持 TX_TCLK 进行合规性测试。
--
此致、
林希尔曼
------------------
是的、您对第一条陈述的回答是正确的、TX_TCLK 不能用于所有抖动测试合规性测试中。
--
此致、
林希尔曼
------------------


【question1】
请告诉我1000BASE-T 抖动测试。
下面的测试使用 TX_TCLK 来执行合规性测试。
是否可以执行以下测试?

1.测试项目
(1)主模式 JTxOut (带 TX_TCLK)
(2)抖动主器件滤波(带 TX_TCLK)
(3)抖动主器件未滤波(带 TX_TCLK)

(4)受控模式 JTxOut (带 TX_TCLK)
(5)抖动从器件滤波(带 TX_TCLK)
(6)未过滤抖动从器件(带 TX_TCLK)

【问题2】
请告诉我为什么 DP83867仅支持 TX_TCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    DP83867没有更干净的方法来显示 PHY 内部使用的 TX_TCLK。

    因此、您提到的上述测试不能使用 TX_CLK 执行。

    --
    此致、
    Gokul.