This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:TCA9802泄漏电流问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209497/tca9802-tca9802-leakage-current-problem

器件型号:TCA9802

您能解释 SDAA、SCLA 的输入泄漏电流吗?

1.当 VI = VCCA =0时, EN = GND

2.当 Vi > VCCA 时,EN = GND

当 Vi <VCCA 时、EN = GND

当 EN 连接到极高的 GND 电阻时、泄漏电流是否会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weilun:

    您的问题来自数据表中的电气特性部分:

    Vi 是输入电压、而 EN 是使能引脚上的电压。  

    在所有三种情况下、由于 EN = GND、内部缓冲器转接驱动电路关闭。  

    情况1和3应在-10uA 至+10uA 之间具有大致相同的输入泄漏电流。 对于第2种情况、我们在数据表中没有指明这一点。 该器件的 A 侧确实具有断电高阻抗 I2C 总线引脚。 因此、如果当 VCCA < UVLO 时存在输入电压、则在 A 侧仍然存在 I2C 通信是安全的。  

    Unknown 说:
    当 EN 连接到极高的接地电阻时、泄漏电流会发生变化吗?

    在这种特定场景下、当 EN 为变频时、我们也不在这里规定泄漏电流。 我认为 SDAA/SCLA/SDAB/SCLB 上的输入漏电流变化很小、因为这是在内部连接到高阻抗输入。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要在 EN 引脚上放置拉低电阻器、您有什么问题或建议吗?  

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weilun、

    EN 引脚有一个连接到 VCCA 的内置上拉电阻器(典型值为250k Ω)。 如果您决定通过下拉电阻器将 EN 连接到 GND、则需要确保下拉电阻器强度大于250k。 开始时、良好的值应该是10千欧姆。 这将通过克服内部上拉电阻来确保将 EN 引脚偏置到低电平状态。

    此致、

    泰勒