This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:关于 DS250DF230的问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209485/ds250df230-question-for-ds250df230

器件型号:DS250DF230

大家好、

客户同时使用3个 DS250DF230:

  • 第一个芯片使用 CPRI 9.8304Gbps 或24.33.24Gbps、而芯片的 CAL_CLK_IN 连接至30.72MHz 时钟
  • 第二个芯片使用25Gbps、芯片的 CAL_CLK_IN 连接到25MHz 时钟
  • 第三个芯片使用10.3125Gbps、芯片的 CAL_CLK_IN 连接到25MHz 时钟

使用 SMBus 配置、寄存器的读取和写入是正常的。

客户想知道如何快速配置3个芯片、相应的速度工作?  您能否共享相应的寄存器和需要写入该寄存器的值?

谢谢。

Annie