This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:支持最低频率8MHz、汽车器件更好。

Guru**** 2581615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209617/sn65lvds822-support-minimum-freq-8mhz-automotive-parts-is-better

器件型号:SN65LVDS822

大家好、支持团队

SN65LVDS822可支持频率为8MHz 的 LVDS 至 RGB888

我们还需要以下查询能支持最低频率8MHz,汽车配件更好.

Q1:LVDS 转 MIPI CSI

Q2:LVDS 到 CSI

Q3:RGB888转换为 MIPI CSI

Q4:向 CSI 发送 RGB888

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurence、

    Unknown 说:
    SN65LVDS822可以支持 LVDS 到频率为8MHz 的 RGB888

    是的、支持此功能。

    很遗憾、我们没有以下器件。

    LVDS 到 MIPI CSI 与  LVDS 到 CSI 相同

    RGB888至 MIPI CSI 与 CSI 的 RGB888相同