故障状态:"LED 链路指示灯不闪烁、上层计算机无法捕获数据包。 将芯片改为一块良好的电路板、故障就会被转移。 改变芯片在此位置测试正常、故障消失。'
2020年7月至2023年3月8日、共使用了159968块芯片、其中12块芯片出现了该故障。
这是相关的原理图。 请帮我分析一下。 谢谢!



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我可以帮助查看原理图、但必须首先提供一点支持、即与 TLK105L 相关的任何支持仅因器件状态(NRND)而限于数据表。 这种情况的发生率是0.0075%正确吗? 所以可以理解、DUT 无法与链路伙伴建立链路、但当芯片更换后、问题迎刃而解。 链路伙伴是否也记录未检测到链路? 您是否看到通过各种读取使注册的链路显示为低电平?
您能否解释一下、您所说的"更换芯片以测试正常"是什么意思?
此致、
Gerome.
这种情况的发生率是0.0075%正确吗? 可以
所以可以理解、DUT 无法与链路伙伴建立链路、但当芯片更换后、问题迎刃而解。
抱歉,我犯了一个错误,TLK105L 可以与其合作伙伴建立链路。示意图中的 LED2X 不闪烁,并且主控器无法获取数据。如果我更改了新的 TLK105L,问题将得到解决。 之后、我将从发布的板上获取的 TLK105L 焊接到运行良好的板,将出现相同问题。
您能否解释一下、您所说的"更换芯片以测试正常"是什么意思?
这意味着我刚才说过,更换一个新的 TLK105L 可以解决这个问题