This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2411:LVCMOS I/O 电压过冲/下冲

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209692/ds92lv2411-lvcmos-i-o-voltage-overshoot-undershoot

器件型号:DS92LV2411

大家好、

器件的 LVCMOS I/O 额定电压介于0.3V - VDD +0.3V 之间、对于电压过冲/下冲情况、是否存在可参考的最大二极管电流?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    由于数据表中未指定该参数、因此我们建议使用器件 IBIS 模型来仿真钳位电压。