This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2200:钳位

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209313/tvs2200-clamping

器件型号:TVS2200

大家好、

1.can 我是否将浪涌保护器件视为 ESD 器件、但动态电阻极低?

为什么 Type-C 电力线建议添加浪涌保护功能、但数据线通常没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    1.我不确定我是否理解您的问题。 我们的所有器件都可提供某种程度的 ESD 和浪涌保护。  我们的大多数 ESD/TVS 器件都具有非常低的动态电阻。 您是否 在寻找具有较低动态电阻的器件?  

    2.我们还推荐数据线路保护。 我建议查看我们的 USB ESD & Surge Protection 应用手册 来了解 USB 类型(2.0、3.0等)的器件建议。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muriel:

    如果 ESD 也像您所说的那样具有浪涌保护、

    那么如何区分 ESD 和浪涌 TVS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    一些器件的设计旨在 更大程度地提高浪涌电流保护等级、而其他器件的 ESD 等级会更高。  正如我提到过的、所有 ESD/浪涌保护器件将提供某种级别的 ESD 和浪涌保护。

    如果您正在寻找具有较高浪涌电流额定值的器件、如果您不需要 30kV ESD 保护、TVS 系列会是一个不错的选择。

    我们还具有 TSM36A 、它将提供30kV IEC ESD 保护和40A 浪涌电流保护(8/20us)。  

    如果您询问何时使用 ESD 保护与浪涌保护、这取决于具体应用。 对于 USB、浪涌保护将主要是 电力线(Vbus)上的问题。

    此致、

    Sebastian