This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:PRBS 生成函数

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209768/ds280df810-prbs-generation-function

器件型号:DS280DF810
主题DS560DF810中讨论的其他器件

您好、专家:  

我已经浏览了 E2E 中所需的 PRBS 功能。 我知道 PRBS 发生器必须有输入信号。 但仍然有一个详细的问题。  

  • 重定时器 PRBS 发生器通道需要某种输入信号才能使其 CDR 锁定。 该信号可以是频率为编程数据速率的倍数的子速率时钟信号。 请确认 PRBS 发生器是否具有基准输入信号且其 CDR 已锁定  

在本线程中、我发现 PRBS 发生器可以使用子速率时钟信号和 CDR 锁定、那么子速率时钟的范围是 div 8还是 div 16? 对于27.9gbps、最小输入信号频率是多少? 谢谢。  

此外、对于56G CDR、DS560DF810也存在相同的问题、最好还是在 PRBS 发生器模式下共享输入信号的子速率时钟范围。  

Br

充值