This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS881:在 LED 输出和 GND 之间放置开关

Guru**** 2542550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209705/sn65hvs881-place-switch-between-led-output-and-gnd

器件型号:SN65HVS881

大家好、

数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvs881.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1679662106302&ref_url=https%253A%252F%252Fhu.mouser.com%252F

请考虑图13。 和图23。

抱歉、我没有原理图、我试着通过以下方式解释我的意图:

  1. 该参考设计指出、在"正常情况"下、我要感测的开关应连接在 VCC 和 IPX 之间、而 Rex 应通过 LED 连接到 GND。
  2. 在我的项目中、我将感应连接在 GND 和器件输入之间的开关、因此我将提供一个螺丝型端子、供用户将其开关连接在 GND 和输入之间。

所以问题是:是否有可能导致 LED 的阴极作为我的"输入"端子,并通过 VCC 为 IPX 输入供电。 通过这种方式、我希望我的客户安装一个朝向 GND 的开关?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Norbert、

    没有原理图、我不确定我是否能够正确理解。 这是您尝试执行的操作的一般概念吗? 请注意、这与数据表中的图13不同、但略有不同。  

    如果是这种情况、我不确定这是否可行、因为电流需要从 IPX 引脚流出并进入限制器才能正常工作。  

    如果我的理解偏离了基础、您能否快速描述一下您的意思?

    谢谢。
    Rami.