This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:三电源配置的用途是什么?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209688/dp83869hm-what-is-the-purpose-of-the-three-supply-configuration

器件型号:DP83869HM

大家好、

根据标题、您能否说明 三个电源配置的用途是什么? (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83869hm.pdf#page=97)

您能告诉我如何计算 电源轨上的铁氧体磁珠要求吗? (电流、阻抗@ 100MHz)。 数据表中未提供此信息、或者我能否使用 EVM 设计中的 IFSC0806AZER1R0M01?

谢谢!

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    三电源模式如果与 DC-DC 搭配使用、与双电源模式相比、功耗将更加高效。

    可以使用 EVM 设计中的 FB。

    此致、
    拉胡尔