This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ELT20:差速器传输路径条件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ELT20, SN65ELT21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208990/sn65elt20-differential-transmission-path-conditions

部件号:SN65ELT20
主题中讨论的其他器件: SN65ELT21

结合了 SN65ELT20和 SN65ELT21的电路的差速器传输路径条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     我们需要有关"电路结合 SN65ELT20和 SN65ELT21"的更多详细信息来了解用例。 但 请 参阅本 应用手册中 有关 LVPECL 至 LVPECL 应用的第1.1节。  

    谢谢。