This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:适用于 SI IBIS 模型或 touchstone 文件的 PKG 模型的 TUSB522P (USB3转接驱动器)封装值(.SNP)

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202790/tusb522p-tusb522p-usb3-re-driver-package-value-for-si-ibis-model-or-pkg-model-for-touchstone-file-snp

器件型号:TUSB522P

你(们)好

你可以告诉我 TUSB522P  (USB3转接驱动器) IBIS-AMI 或 Package touchstone file (.SNP)的软件包值?

我想检查此封装影响信息、然后检查相关性...

由于 TUSB522P IBIS-AMI 在此没有 PKG 值、  我担心它的相关性与故障原因不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来检查一下是否有包文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

     您是否有软件包文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常会包含 S4P 终端文件、如果不包含、则我们不会提供该文件。