This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK100:通过 DSA (数字频谱分析仪)进行电缆诊断

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205689/tlk100-cable-diagnostics-via-dsa-digital-spectrum-analyzer

器件型号:TLK100

另一篇(锁定)文章提到了一个详细介绍 TLK100的 DSA 功能的文档。 我找到了一些 TDR 和 ALCD 的示例源代码、但没有找到 DSA 的示例源代码。 数据表详细说明了寄存器、但未详细描述这些寄存器用于 DSA 的运行顺序/用法。  

有没有机会得到罗斯·皮门特尔的 DSA 文件的副本? (看来他几年前就离开了 TI 了。。)

谢谢。

其他帖子: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/439154/tlk100-cable-diagnostics-follow-up?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLK100%2520cable#

"tlk100电缆诊断跟进"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有此文档。 如果您正在结合使用 TLK100的新设计进行研究、请注意该设计列为 NRND。 DP8382X 系列器件 是合适的替代产品。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome,

      这将是一个问题。。。 TLK100在客户的当前现场设计中使用。 我可以获取 Windows EVB 工具的源代码吗? sllc405? 从这些资源中、我可以介绍如何对寄存器进行编程/使用来执行 DSA 电缆诊断、而不会增加 TI 支持的负担。

    谢谢

      Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    不过、我理解这个担心、此时 TI 对该器件的支持非常有限。 我们没有 SLLC405软件的源代码可用。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以... 也许这个论坛帖子的32个用户中的一个能够回答一两个问题。。。 我们开始吧。  

    (结尾处有一个漂亮的图形...)

    Question:

    DSA 测试是否仅从一端进行? 即远端 PHY 不需要处于特殊模式?

    远端是否需要一个活跃的 Phy? ...或者变压器端接是否足够?

    这个 FAR PHY 是否需要是 TLK100?

    该 FAR PHY 是否需要处于"Cable Diag 预测试配置"中才能完成 TDR 和/或 DSA 测试(请参阅 CDPTC1R tlk100 phy 寄存器)

    TLK100电缆诊断预测试设置实际上有什么作用?

    RAMCR2寄存器的 TLK100电缆诊断重启位15有什么作用?

    如何使用 DSA 输出位设置? DSAOCR (0x0C2A)[它调节 rambuffer 输出–稍后介绍更多内容]

    如何解析输出缓冲区数据? 什么单位? dB? 研磨垫圈?

    DSA 输出斜升缓冲器中的0xFFFF vules 有何作用。 [与 DSAOCR 相关的溢出-稍后对此进行更多介绍]

    LPF 如何影响 ADC 和自适应模式 DSA 数据? 即、 LPFBR (0x00AC)位10的置位/清零

    DSA LPF (低通滤波器)的预期用途是什么?

    当在原始模式和自适应模式之间进行选择时、CDSR (0x001B)位必须为:

      9876 5 4:CDSR 寄存器中的位

      0101 1 0 DSA_Input_Signal===DSA 自适应数据模式、DSA_Enabled"="是"、DSA_Mode=Adaptive _Data_Mode

      0011 1 1 DSA_Input_Signal===DSA 原始数据模式、DSA_Enabled"="是"、DSA_Mode=Raw_Data_Mode

    DSA 中使用了哪些系数? 设备有多大? 寄存器的与 DSACR2寄存器相关的事务。

    更改系数的 DSACR2 (0x0C27)范围选择对 DSA 测试结果有何影响?

    为了引起人们的兴趣-我使用两个 TLK100的背对背测试装置、设法获得了一些频谱、例如 DSA 的输出...

    任何长期丢失的"部落知识"都将受到极大欢迎(并在此处重新发布给下一个需要每日生活津贴功能的人)。

    谢谢

      Jeff