This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:查看原理图

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN36-Q1, ESD2CAN24-Q1, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208327/tcan4550-q1-review-schematic-diagram

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24-Q1、、ESD2CAN36-Q1

团队成员:

 查看原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    谢谢发布此内容! 我推荐 ESD2CAN24-Q1来代替 D203。

    可能不需要 R231和 R235、具体取决于您的数据速率。

    除此之外、假设您为网络分配了正确的输入/输出方向、在查看原理图时我没有发现任何其他问题。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny

    1.此系统为24V

    2、如何修改此原理图以满足使用 SPI 唤醒深度睡眠模式的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    当 CAN 总线上发生远程唤醒、WAKE 引脚发生本地唤醒或器件出现下电上电时、TCAN4550-Q1会退出睡眠模式。

    此系统为24V

    这是汽车24V 系统吗?

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    如果您要让系统注释为 ESD 二极管的基准电压、您还可以尝试今年晚些时候(第三季度)发布的 ESD2CAN36-Q1 (36V、而不是24V)。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是汽车24V 系统吗?  

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、如果没有远程唤醒或本地唤醒、我们仍然可以通过其他方法唤醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    好的、只需确保牢记绝对最大额定值和设计最佳实践。 ESD2CAN36-Q1可能是24V 系统中的最佳选择。

    当器件进入睡眠模式时、SPI 关闭(请参阅表8-1)。 VCC 输出也关闭。 在此模式下、整个系统应处于睡眠状态、MCU 应处于关闭状态。 离开 睡眠模式的唯一方法是:在 CAN 总线上发生远程唤醒、WAKE 引脚上发生本地唤醒或器件有下电上电时。

    此致!

    Danny