This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:在为定制电路板上电之前(在识别 HPD 之前)将偏置电压输出到 TMDS 线路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205150/tdp0604-bias-voltage-is-output-to-the-tmds-line-before-powering-up-the-custom-board-before-hpd-is-recognized

器件型号:TDP0604

您好!

我们在定制电路板上使用 TDP0604并将其实施为 HDMI RX。 图像接收目的地是 FPGA。 作为定制电路板的验证结果、根据要连接的器件、在接通定制电路板电源之前(在识别 HPD 之前)、偏置电压可能会输出到 TMDS 线路。

在这种情况下、电源从 TDP0604的电源引脚(VCC)回流到 IC 内部、即使定制板断电、也会导致某些元件发生故障。 这种情况是否有对策? 我知道可以在 TDP0604的 IN 侧添加一个电容器作为选项、但我担心在连接 HDMI 时放置电容器(尤其是 HDMI 2.0)会出现性能问题。 另外、如果您知道、在识别 HPD 之前向 TMDS 线路输出偏置电压的器件是否符合 HDMI 标准。

我需要紧急回复、如果您能尽快回复、那将会很有帮助。

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eevee

    它们是否也会将 HPD 驱动为高电平至 TDP0604?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    请告诉我您提问的意图。 建议对 HPD 进行下拉处理、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    源是电流源驱动器、期望通过50欧姆端接至灌电流(TDP0604)侧的3.3V。 因此、如果 TDP0604关闭、然后移除其端接电压、那么我看不出源如何仍驱动输出。  

    在 HPD 上、当 TDP0604检测到 HPD 为高电平时、它将启用50欧姆端接电阻。 当 HPD 较低时、路径中有一个400k。 因此、如果源以某种方式驱动其 TMDS 输出、您会看到更少的泄漏、因为它是400k。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    ・Ω 由于源极是电流源驱动器、因此当 HPD 处于低电平状态(禁用50Ω Ω 终端)时、通常无法驱动它。
    ・Ω 400kΩ 可以驱动、TPD0604的 TMDS 输入引脚的输入阻抗为 Ω、因此无需担心 IC 损坏。

    上述理解是否正确?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使是400k、也会有一些漏电、但它将小于50欧姆端接电阻。 但我不知道实际泄漏、因为我们不希望源在 TDP0604 50 Ω 终端至3.3V 时继续驱动其输出。

    谢谢

    大卫