This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:TUSB216是否可以在两端使用?

Guru**** 2828575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209588/tusb216-can-tusb216-be-used-at-both-ends

器件型号:TUSB216

尊敬的专家:

我的客户询问 TUSB216是否可以在 PCB 的两端使用、如下图所示。

他们考虑这一点是因为眼图 由于信号路径线路长而看起来很糟糕。

如果有可能、您能否告诉我、 在使用两个转接驱动器时、是否需要考虑任何设计注意事项?

谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我推荐使用 TUSB216I、封装允许设计两个器件(两端)。

    此致、

    Josh