This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:TX 压摆率控制问题

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203973/tdp0604-tx-slew-rate-control-questions

器件型号:TDP0604

大家好、

  SLEW_3G 和 SLEW_6G 中每个设置的阶跃是什么? (多少 V/us?)

为什么这四个突出显示字段不是3'b000 ~ 3'111、因为我认为我们总共有8个选项可供选择、对吧?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您将按如下所示获取上升和下降时间数据:  

    然后、您将根据 HDMI 1.4和2.0规范获取 Vswing (max)和 Vswing (min)、然后可以实现压摆率控制。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zach。 但我认为您没有完全回答我的问题。

    [quote userid="300928" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203973/tdp0604-tx-slew-rate-control-questions

      SLEW_3G 和 SLEW_6G 中每个设置的阶跃是什么? (多少 V/us?)

    为什么这四个突出显示字段不是3'b000 ~ 3'111、因为我认为我们总共有8个选项可供选择、对吧?

    [/报价]

    你能不能再看他们?

    谢谢。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我将查看我们是否具有该问题的特征数据。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、

    根据我们之前的讨论、我将关闭此 TT。

    谢谢。

    察赫