This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:Si 测试问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206461/sn75dp159-si-test-issue

器件型号:SN75DP159

您好!

基于以下 E2E 链接。 我们的客户添加了 共模扼流圈。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169145/sn75dp159-si-test-fail?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN75DP159#

现在可以通过 对内偏斜测试。 但另一个 数据眼图失败了。

您是否会建议如何调整 EQ 或 SLEW?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    您能否共享共模器件型号? 它有足够的带宽吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如下所示。 请您与我们联系。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../ZCMS_2D00_0504EA_2D00_900N_5F00_V0.pdf

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    共模扼流圈数据表未指定支持的带宽。 但根据描述它可以支持 USB3.1 10G、我假设它也支持 HDMI6G。

    您是否还能与我共享他们的布局并让我进行审阅?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daivd:

    我已通过隐私声明传递原理图和布局文件。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    查看原理图、请注意如下所示的配置引脚上拉/下拉电阻器要求。

    [3电平输入引脚]
    上拉:65K +/- 10%
    下拉:0至65k + 10%

    [两级(LVCMOS)输入引脚]
    上拉:0至65k + 10%
    下拉:0至65k + 10%

    由于它们有四个 DP159、因此它们是否在所有 DP159和每个通道上都看到眼图故障?

    输出布线很短、数据速率为3Gbps 时、我预计损耗不会导致眼图质量下降。  

    ESD 的电容为0.5uF、能否切换到电容较低至0.5uF 的另一个 ESD 器件?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      3电平 输入引脚和2电平(LVCMOS)输入引脚上的引脚上拉/下拉电阻是什么意思?  在原理图中的哪个位置?

    HDMI 所有通道中的数据眼图测试失败。

    如下所示的 ESD 数据表、规格似乎没有问题。

    e2e.ti.com/.../Nichtek_5F00_D2550_2D00_5R5_5F00_V.5_5F00_20210727-_2800_1_2900_.pdf


    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    这是我从他们的原理图 AZ1045-04F 中看到的 ESD。 该产品说明书的链接显示了其线路电容为0.5pF。 您是说它们使用的 ESD 与原理图中的 ESD 不同吗? 您能否消除 ESD 并查看眼图是否有所改善?

    DP159数据表引脚定义列出了哪个引脚是3级引脚、哪个引脚是2级引脚。 例如、SLEW_CTL、PRE_SEL 和 EQ_SEL 是3电平输入、而 HDMI_SEL 是2电平输入引脚。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们尝试移除 ESD 以再次进行检查、但某些配置引脚上拉/下拉电阻器需要再次向您确认。

    在此原理图中、上拉/下拉电阻是否正确? 需要调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    请将 DPA_EQ、DPA_PRE 和 DPA_SLEW 上的上拉电阻更改为65k。 还请移除 DPA_OE_RST 上的1M 上拉电阻、因为 DP159已经具有内部上拉电阻。

    谢谢
    大卫