您好!
基于以下 E2E 链接。 我们的客户添加了 共模扼流圈。
现在可以通过 对内偏斜测试。 但另一个 数据眼图失败了。
您是否会建议如何调整 EQ 或 SLEW?


谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
基于以下 E2E 链接。 我们的客户添加了 共模扼流圈。
现在可以通过 对内偏斜测试。 但另一个 数据眼图失败了。
您是否会建议如何调整 EQ 或 SLEW?


谢谢!
Jeff
尊敬的 David:
如下所示。 请您与我们联系。 谢谢!
e2e.ti.com/.../ZCMS_2D00_0504EA_2D00_900N_5F00_V0.pdf
Jeff
Jeff
查看原理图、请注意如下所示的配置引脚上拉/下拉电阻器要求。
[3电平输入引脚]
上拉:65K +/- 10%
下拉:0至65k + 10%
[两级(LVCMOS)输入引脚]
上拉:0至65k + 10%
下拉:0至65k + 10%
由于它们有四个 DP159、因此它们是否在所有 DP159和每个通道上都看到眼图故障?
输出布线很短、数据速率为3Gbps 时、我预计损耗不会导致眼图质量下降。
ESD 的电容为0.5uF、能否切换到电容较低至0.5uF 的另一个 ESD 器件?
谢谢
大卫
尊敬的 David:
3电平 输入引脚和2电平(LVCMOS)输入引脚上的引脚上拉/下拉电阻是什么意思? 在原理图中的哪个位置?
HDMI 所有通道中的数据眼图测试失败。
如下所示的 ESD 数据表、规格似乎没有问题。
e2e.ti.com/.../Nichtek_5F00_D2550_2D00_5R5_5F00_V.5_5F00_20210727-_2800_1_2900_.pdf

谢谢!
Jeff
Jeff
这是我从他们的原理图 AZ1045-04F 中看到的 ESD。 该产品说明书的链接显示了其线路电容为0.5pF。 您是说它们使用的 ESD 与原理图中的 ESD 不同吗? 您能否消除 ESD 并查看眼图是否有所改善?

DP159数据表引脚定义列出了哪个引脚是3级引脚、哪个引脚是2级引脚。 例如、SLEW_CTL、PRE_SEL 和 EQ_SEL 是3电平输入、而 HDMI_SEL 是2电平输入引脚。

谢谢
大卫