This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:手动启用所有通道方法

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209066/sn75dp130-manually-enable-all-the-lanes-method

器件型号:SN75DP130

您好!

请参阅下面的 e2e SN75dp130通道交换螺纹。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708278/sn75dp130-sn75dp130-dp-lane-swap

如何在 SN75DP130上"手动启用所有通道"?

您能为我们提供方法吗?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要首先禁用 Link_Training_Enable 位、  

    然后写入 DP130 DCPD 寄存器 Lane_Count_set 以启用所有通道。  

    如下图所示、对 DPCD 地址空间的访问与对 DP2C 寄存器的访问均可通过本地 I2C 寄存器间接寻址

    这些寄存器的配置可以通过本地 I2C 接口来执行、其中三个寄存器(从1Ch 到1Eh)用作 DPCD 寄存器的地址、另一个寄存器(1Fh)用作要读取/写入的数据。

    谢谢

    大卫