This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30BA101:具有同轴电缆的 DS30BA101

Guru**** 2909120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209095/ds30ba101-ds30ba101-with-coax

器件型号:DS30BA101
主题中讨论的其他器件: DS30EA101

SIRs、

我们有一个  通过同轴电缆使用 DS30BA101和 DS30EA101的应用。

在 PCB 上、图中以红色突出显示的器件(芯片出/连接到连接器)应使用微带线在顶层上以受控阻抗进行布线? 或者是否没有要遵循的特殊预防措施。

谢谢你

詹卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    微带75欧姆受控阻抗。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    詹卢卡