This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 芯片未上电时 RX 引脚上的最大输入电压是多少?

Guru**** 2928240 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205174/the-maximum-input-voltage-on-rx-pins-when-the-chip-is-un-powered

器件型号:TMUXHS4212

您好!

芯片未通电时 RX 引脚上的最大输入电压是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅绝对最大额定值。 I/O 引脚支持2.4V 电压、但 SEL/OE 控制引脚不允许电压高于 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当在 TMUXHS4212电源之前施加 USB3.0 SSRX 信号时、这是安全的、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。