This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:解锁问题、具体取决于电路板

Guru**** 2786165 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195121/sn65lv1224b-unlock-issue-depending-on-the-boards

器件型号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件: SN65LV1023A

您好!

从 DS92LV1212A 替换之后、我的客户在 SN65LV1224B 上遇到了解锁问题(他们在使用 DS92LV1212A 时根本没有任何解锁问题)。  我的客户的系统与以下主题相似、不同之处在于它们使用 MT9V034和26.66MHz 时钟。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769259/sn65lv1224b-sync-lock/2889362?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN65LV1224B#2889362

它们具有解锁问题、具体取决于电路板。  如果他们探测 LVDS 线路、则不会看到解锁问题、但如果他们  不探测线路、则会出现解锁问题。  您能告诉我、他们应该如何解决解锁问题吗?  能否在线路上添加一些电容器?  如果可以、可以添加多大的电容器?  注意、他们确认 REFCLK 在+/-100ppm 范围内。  另请注意、它们移除了 LVDS 线路上的 PU/PD 电阻器。

1.打开系统电源->/lock=Lo ->正常运行

系统处于待机模式->/LOC=LO ->正常运行

系统进入工作模式->/lock=Hi ->异常工作

4.探测 LVDS 线路->/lock=Lo ->正常运行

5.使 LVDS 线路处于未探测状态->/lock=Hi ->操作异常  

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    客户使用哪种类型的示波器探头(主动/被动和高阻态)、他们如何进行测量? 并且±Y 输入附近是否有一个100 Ω 端接电阻器?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh San、

    感谢您的评论。  我正在检查您要求的项目。  请稍等片刻。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,川崎三,

    感谢您的跟进。 我提出问题的原因是客户可能遇到来自示波器探头的负载影响。 如果输入电阻较低且电容较高、这可能导致电路性能不同。

    测量差分输入时、我们建议使用高阻抗、低电容(<1pF)探头。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh San、

    感谢您发送编修。

    这次他们使用了无源探针、但接下来将进行有源探针并在稍后提供结果。

    端接电阻器看起来放置在远离输入引脚的位置、如下所示。  您能否再次向我提供有关探头和端接电阻器的意见?  您认为解锁问题的根本原因是什么?  是否要进行阻抗匹配?  他们必须怎样做才能解决此问题?

    此致。

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,川崎三,

    可以、使用无源探头探测信号时、探头的低阻抗将添加到信号电路中。 除了布线阻抗和端接电阻外、还具有探头电阻。 这就是我们建议使用具有高阻抗、低电容的探针的原因。 这样、探头及其内部电路就不会影响测量。

    对于端接电阻、我们需要确保其最靠近1224B 的输入端、并且特征阻抗(Zo)为50 Ω。请参阅下图以了解参考。

    此处的问题似乎在于阻抗匹配。 这就是为何需要使用高阻抗探头再次执行测试的原因。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh San、

    这次他们使用 FET 探针拍摄了示波器照片、如下所示、但结果是相同的。

    他们将端接电阻更换到最近的点、如下图所示、但解锁问题门槛存在。

    问题

    您能否告诉我 SN65LV1224B 解锁的条件?

    2.你有其他的想法来解决解锁问题吗?

    3.要用 SN65LV1224B 替代 DS92LV1212A、他们还需要做些什么?

    DS92LV1212A 数据表第11页的数据表显示了从锁定丢失中恢复的情况、如下所示、但 SN65LV1224B 的情况是否相同?

    正在从锁定损耗中恢复
    解串器在数据期间失锁的情况
    最多3个之前周期的数据传输
    收到的内容可能无效。 这是锁定中的延迟造成的
    检测电路。 锁定检测电路要求该无效值
    连续4次接收时钟信息以进行指示
    失锁。 由于时钟信息已丢失、因此确实存在
    数据也可能在这些周期中丢失。 因此、
    锁定到传入的数据后再次锁定
    解串器锁定引脚至少会变为低电平
    应怀疑之前三个数据周期存在位错误。
    解串器可以通过重新锁定到传入的数据流
    使串行器重新发送同步模式、如所述
    或随机锁定、这可能需要更多时间,
    具体取决于接收的数据模式。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,川崎三,

    感谢您提供更新以及示波器波形。 由于2月20日(星期一)美国放假,所以我的答复将会有延误。 请给我们几天时间来查看数据并提出建议。  

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh San、

    我要求确认传感器的外部部件(MT9V034)、因为更换端接电阻改善了 LVDS 信号上的噪声、但仍然有足够的噪声来显示解锁、所以我猜 LVDS 电源上的电容器可能不足。  您对我在上一篇文章中提出的问题和可以解决解锁问题的建议有意见吗?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh San、

    我得到了另一张图、其中显示了电源在解锁问题附近如何保持稳定、因为数据表显示"解串器保持锁定状态、直到它在连续四个周期内无法检测到相同的数据边界(停止/启动位)。 然后、解串器退出锁定并寻找新的数据边界(停止/启动位)"。  在解锁发生前、电源看起来稳定四个连续周期。  此图是否会为您提供导致解锁的提示?  发生解锁问题时会有一点点噪声、因此我应该让他们在传感器的 VDDLVDS 处添加一个电容器 、尽管它可以很好地用于 DS92LV1212A?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,川崎三,

    进入输入 D0-D9的数据是什么

    为了实现锁定:输入/启动模式需要避免01次转换开始、因为 SN65LB1224B 寻找10次锁定。  数据表中提到发送六个1和六个0的图形以允许解串器锁定。 这应该是以下模式:101010101010。 您可以参考数据表的图17来获取同步模式的示例。

    客户如何路由 AVCC? 您能否分享电源布线和使用的电容器?  

    以下是从 DS92LV1212A 迁移到 SN65LVDS1224B 的完整指南(SLLA435)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh San、

    感谢您的评论。  请让我确认以下各项。

    >数据进入输入端 D0-D9是什么?

    #1 :如果我理解正确,那么在使用串行器时需要同步模式,如数据表中所示,用于快速同步。

    快速同步:串行器能够发送由六个1和六个0组成的特定同步模式、并以输入时钟速率进行切换。

    在这种情况下、 其系统没有串行器、因此 应该用于随机锁定同步。  因此、我知道输入模式可以是随机的。  我错了吗?  问题取决于不带串行器的电路板、但是否需要同步模式、如您所述?

    随机锁定同步:解串器可以锁定数据流、而无需串行器发送特殊的同步模式。

    您能否共享电源布线和使用的电容器?

    #2:您更喜欢哪种格式?  他们不使用 Altium、所以每一层的 pdf 文件都适合您?

    以下是从 DS92LV1212A 迁移到 SN65LVDS1224B 的完整指南(SLLA435)

    #3: 他们看了应用说明,并确认 REFCLK 是+/-100ppm ,并删除了 PU/PD。  您能告诉我他们还需要做什么吗?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,川崎三,

    #1:这是正确的。 快速同步是指串行器(在本例中为 SN65LV1023A)发送特定的图形。 由于客户的系统不使用串行器 IC、MT9V034需要提供12个位(1个起始位、10个数据位、1个停止位)。 如果没有启动/停止位、解串器就无法锁定。

    #2:PDF 可以正常工作

    #3: REFCLK 容差是1212A 和1224B 之间的主要差异。 观察与客户类似系统的另一个线程、是否可以尝试10ppm 等更小的容差值? 这是我指的主题: SN65LV1224B:同步锁定

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh San、

    非常感谢您在该主题上为我提供支持。  尽管我们询问过几次当前状态、但我还是没有收到客户的任何回复。  我相信他们在提供信息以找到根本原因后、自己解决了这个问题。  如果我收到客户的问题、请让我关闭此主题并打开另一个主题。

    此致、

    川崎义和