This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:重定时器器件中的 PRBS 测试

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201770/ds280df810-prbs-testing-in-retimer-device

器件型号:DS280DF810

您好!  

我将在给定的设置下运行 PRBS

MSP430FR6047器件  

重定时器1  

数据速率27.95Gbps 和作为 PRBS 发生器的后锁输出(如编程指南中建议)

通道4 PRBS-7启用

 

我将 按照上述设置配置重定时器1、但无法检测到光学侧的任何信号。  

此致、

Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman:

    为了生成 PRBS 模式、我们的重定时器需要 CDR 锁定。  如果27.95Gbps 的数据信号不可用、我们经常使用子速率时钟来解决这个问题。  您的测试设置是否允许使用外部时钟?  如果有的话,我建议如下:

    • 将重定时器 CDR 配置为27.95Gbps。
    • 将时钟设置为  27.95Gbps 的子速率。  对于我们在实验中可用的时钟发生器、这可能是 div 8或 div 16、因此为3.49375GHz 或1.746875 GHz。
    • 将振幅设置为800mVpp。
    • 使用平衡-非平衡变压器将50欧姆单端信号拆分为100欧姆差分信号。  如果平衡-非平衡变压器不可用、您可能可以使用单端信号。  如果这样做、请使用400mVpp 信号。
    • 将差分信号连接到重定时器的差分输入。  如果使用单端信号、则连接到 P 或 N
    • 验证 CDR 锁定。
    • 若要一次测试多个通道、您可以使用内部2x2交叉点对信号进行扇出。
    • 启用 PRBS 发生器。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的米勒  

    如图所示、所有 CDR 均已锁定、但当我为通道4启用 PRBS 时、重定时器的输出将关闭  

    我正在进行以下设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够启用 PRBS 发生器、而无需手动调整后锁输出。  这是器件行为吗?  您是否能够在其他通道上启用 PRBS 发生器?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米勒、您好!

    如何在不手动设置后锁定输出的情况下确保输出是重定时数据还是 PRBS 模式?  

    所有通道的行为都是相同的。

    谢谢。

    Aman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman:

    通常、我只选择通道并在 PRBS 选项卡中按"ENABLE"按钮。  这在我的经验中是很好的。

    当您说输出关闭时、如何测量?  是来自示波器、还是从另一个重定时器检测到信号?

    我还没有遇到启用 PRBS 发生器导致 输出停止的问题。  启用 PRBS 发生器后、重定时器是否保持锁定?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米勒、您好!

    我将通过另一个重定时器中的信号检测来测量输出。  当我按下 PRBS 选项卡中的"启用"按钮时、仅当我将"后锁输出"切换为"后锁输出"设置为"在另一个重定时器中未检测到 PRBS 发生器信号时、才会检测到信号。

    我指的是本程序的步骤8。

    谢谢。

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman:

    使用 SigCon architect 时、我建议只需使用 PRBS 选项卡中的"Enable"按钮即可配置 PRBS。  我认为、"启用"按钮和"锁定后输出"配置选项除了编程指南中详述的基本启用/锁定后寄存器写入之外、还有几个与每个选项相关联的额外寄存器写入。

    如果启用 PRBS 发生器导致进行信号检测、这是一个很好的开始。  您能够锁定到 RX 重定时器上的数据吗?  如果是、您可以使用模式校验器确认正在接收 PRBS 数据。

    谢谢。

    德鲁