This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:功耗

Guru**** 2519520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206385/p82b715-power-consumption

器件型号:P82B715

您好、专家!

我们需要您为我们的客户提供支持。

我们的客户希望我们提供器件总功耗的数据、将所有引脚的功耗相加。

这是可行的吗?

提前感谢您的支持。

此致、
Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我想我们可以提供一个估算值、但不能提供确切的值。

    客户是否有我们可以查看的示意图?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中未提供功耗总数据(部件号 P82B715DR)。 请提供建议。  例如、请查找随附的参考文献。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最坏×下、功耗约为 Icc×5V + 2×(30mA×0.4V)+ 2×(3mA 0.4V)= 136.4mW。 因此、SOIC 封装的温升为 RθJA×136.4mW≈14°C 因此、即使在85°C 的最高环境温度下、也不会接近最高结温。 因此、指定功率耗散限制对您设计电路没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    请告诉我这些信息是否已经解答了您的问题。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    客户仍在查看您的答案、没有得到反馈。 我会让你知道这个信息是否足够的 cussotmer。

    再次感谢您的参与。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    感谢您的答复。 我将把这个线程设置为"正在等待客户"。 直到我们收到客户的回复。

    此致、

    泰勒