This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2551A:具有 MCU 的 USB 收发器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2551A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209068/tusb2551a-usb-transceiver-with-mcu

器件型号:TUSB2551A

大家好、

您能帮助我们向客户建议哪些 TI MCU 可与 TUSB2551A 搭配使用吗?  其他要求包括 SPI、I2C 端口和大约500Mbps 的 USB 数据传输速率。

遗憾的是、我没有看到有关使用 MCU 实现的器件的文档或应用手册。 希望您能帮助我们。 提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何具有 USB2接口的 MCU 都应该工作。

    我将票证更改为 MSP 组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列器件(系列用户指南)。 其中一些器件具有 USB 模块以及 SPI 和 I2C。

    谢谢!

    苏珊