https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1201830/dp83822i-dp83822irhbr
器件型号:DP83822I以太网设计的100M Base-T,6管道样本置于温度室中以进行测试。 以#1、#2、#3、#4、#5、#6的身份进行表述。
步骤 ℃、在+25 μ s 时、 以太网端口可以对 全部6个样本正常工作。
步骤 2.在-20℃时, #3以太网端口可以 正常运行。
#1、#2、#4、#5、#6 以太网端口 无法与计算机通信。 黄色 LED 持续亮起、绿色 LED 快速闪烁
步骤 3.将芯片 DP83822IRHBR 从 #3和 #4互换。
步骤4. 在+25℃时,以太网端口可以正常操作 #3和 #4。
步骤5. 在-20℃时、 #4以太网端口可以 正常运行。
#3以太网端口 无法与计算机通信。 黄色 LED 持续亮起、绿色 LED 快速闪烁
问:如果芯片在环境温度低时有什么问题吗?
附录是我的原理图