This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020BPHP

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208965/tusb4020bi-tusb4020bphp

器件型号:TUSB4020BI

TUSB4020BPHP: 当我打开这个芯片时、它的导电流超过了100mA。  1.2伏不会达到该电压、而是0.947VDC。  如果1.2电源首先出现、那么我的3.3Vdc 电源只能达到3.3。  我将一直保持复位低电平。  打开开关时、我传导该高电流的任何原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1.1V 电压比3.3V 电压提前多长时间? 在3.3V 之前、1.1V 反向驱动至3.3V?

    此致

    布赖恩