Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, TUSB8042A
尊敬的先生和女士:
我还不熟悉 USB 集线器。 您可以在下面看到我的结构。 至于速度、USB 2.0 (480Mbit)就足够了、但就未来而言、我认为 USB 3.2是更好的选择。 您认为 TUSB8042A 是适合我的应用的解决方案吗? 或者我可以继续使用 TUSB2046x (USB2.0)吗?
正如我提到过的、超高速度并不是 我们关注的焦点。 但在将来的应用中、我会考虑使用具有一个(或两个) USB-B 连接器的 USB-C 连接器、主要用于存储器记忆棒更新或连接外部 WiFi 记忆棒。 你认为,这是一个适用的方式吗? 您认为我的思维存在任何障碍或改进吗?
从我们的构造来看、我将有一个带有 USB 连接器的单独电路板。 主服务器通过电缆连接。 我想、市场上已经有了解决方案。 我是否必须使用专用带状电缆和连接器来实现相同的线路阻抗? TI 是否有专门的供应商、由其提供匹配组件?
如果您有与此主题相关的其他应用手册、请告诉我。 或者、与 我找到的 IC 相比、您是否建议使用其他 IC?

谢谢。
1月