This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219回波损耗仿真

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203690/lmh1219-lmh1219-return-loss-simulation

器件型号:LMH1219

大家好、

请提供 LMH1219的术语模型(Spara)、以便我评估回波损耗。

此致、

S.Kitaura.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shigeki-San、您好!

    我相信您现在可以访问 LMH1219 IBIS-AMI 模型。 请使用此模型进行仿真。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nasser San、

    我有 IBIS-AMI 模型、但我也需要 S 参数、请提供它们。

    此致、
    S.Kitaura.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我昨天已通过您发送的朋友请求将此内容发送给您。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser-San

    我确实已经下载了 IBIS-AMI 模型。

    我添加的请求是 IBIS-AMI 中定义之外的 S 参数。 请披露以下 S 参数。

    ・ 描述器件内部信息的2端口模型(扩展名为.s2p)

     模型内部描述中的・Ω 阻抗说明应与 SDI 中的75Ω Ω 匹配。

    此致、
    S.Kitaura.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候语、

    您和田哲也在同一家公司工作吗? 我已将该文件发送给此人。

    否则,请给我发送朋友请求,我们可以给您发送此文件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser-San

    我该如何发送朋友请求?

    此致、
    S.Kitaura.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shingeki、您好!

    我刚给您发送了一个朋友请求。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser-San

    我该怎么办?

    此致、
    S.Kitaura.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请向我发送您的公司电子邮件地址。 然后、我们可以为您提供这些文件的访问权限。

    此致、Nasser