This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:外壳温度信息

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208944/max3243e-case-temperature-information

器件型号:MAX3243E

您好!

我只能在 DS 中找到 Ta、如下所示、您能否提供 Tcase 信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们在我们的器件上不规定外壳温度。

    我们规定最高环境温度。  

    我们指定了环境到结点和外壳顶部到结的热阻、这可以帮助提供详细信息、以帮助预测给定已知功耗下的外壳温度。 基本上、对于这个器件、结温应该保持在150C 以下(它的最大储电量-将等于或者略小于最大结温-所以对于这个部分、将最大结温假定为150C 更加安全) 您可以测量外壳温度、并使用已知的功耗、您可以使用热阻抗来估算结温。   

    请参阅有关热阻抗应用的此应用手册、以便更好地了解热阻抗表如何帮助给出我们未直接指定的其他热指标的边界条件: https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts=1679585637553

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!


    此致!

    帕克·道德森