This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:引脚模式下的长度不匹配规格

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208138/sn75lvpe5421-length-mismatch-spec-in-pin-mode

器件型号:SN75LVPE5421

您好!

在引脚模式下、端口 A 和端口 B EQ 索引将相同。

因此、我的客户想知道对于端口 A 和端口 B 路由上的不匹配控制是否有任何建议或规格要求?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    根据 PCIe 规范、对插槽 A 或插槽 B 的差分对之间的长度匹配没有严格要求-这称为差分对间延迟差。 它们在 Gen5应该在4-5英寸以内。 但是、每个通道的正极和负极引线之间有一个小于等于5密耳的严格连接。 例如、在您的图中、TXAnP 和 TXAnN 长度 必须在5mil 以内。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! Nasser

    祝你度过美好的一天!

    此致、