This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:并联 ONET4201

Guru**** 1090800 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208880/onet4201ld-onet4201-in-parallel

器件型号:ONET4201LD

团队、您好!

我们正在考虑并联两个 ONET4201以提高最大电流。

...no从可能出现的抖动角度来说 t Optimal、这可能会导致信号中断。

另一方面、我们可以选择通过测量来校准传播延迟、FPGA 可以对此进行补偿。

尽管如此、我们能够提供的补偿/校正是有限的、但还是可以做到的。

我们是否有关于 ONET4201LD 在温度范围内的输入/输出延迟的指示?

它如何随温度变化?

只有典型的数据是可以的,这样我们就可以了解是否可以容纳。

谢谢。

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunset:

    遗憾的是,这一情况没有得到说明。 因此、我担心不同的传播延迟导致的占空比失真。  

    此致、Nasser