请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET4201LD 团队、您好!
我们正在考虑并联两个 ONET4201以提高最大电流。
...no从可能出现的抖动角度来说 t Optimal、这可能会导致信号中断。
另一方面、我们可以选择通过测量来校准传播延迟、FPGA 可以对此进行补偿。
尽管如此、我们能够提供的补偿/校正是有限的、但还是可以做到的。
我们是否有关于 ONET4201LD 在温度范围内的输入/输出延迟的指示?
它如何随温度变化?
只有典型的数据是可以的,这样我们就可以了解是否可以容纳。
谢谢。
日落