This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642 SCL/SDA/HPD/CEC 引脚

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200812/ts3dv642-ts3dv642-scl-sda-hpd-cecpin

器件型号:TS3DV642

我有一个关于 TS3DV 642上 SCL/SDA/HPD/CEC 引脚的问题。

・是否可以将 LVDS 信号输入到 SCL/SDA/HPD/CEC 引脚?

・SCL/SDA/HPD/CEC 引脚的 Tshew 特性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我可以 在 TS3DV642上使用 SCL_A_B / SDA _A_B 和 HPD_A_B / CEC_A_B 信号路径  作为 通用 LVDS 信号开关。  这些路径与器件中的其他信号路径并不不同、但标记不同、以便与 HDMI 应用中使用的信号保持一致。

    因此数据表中的偏差也会适用于这些信号。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我的问题得到了解决。