This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:不具有 CMC 的测试波形

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208822/tcan1463-q1-testing-waveform-w-o-cmc

器件型号:TCAN1463-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043A-Q1

大家好、团队成员、

我们正在客户中推广 TCAN1463-Q1、以下一些问题可能需要您的支持来解决。

1.如果从 TCAN1043A-Q1更改为 TCAN1463-Q1、我们是否需要考虑硬件和软件设计的变更?

2.对于幻灯片中显示的以下测试波形、是不是没有共模扼流圈的结果?

客户当前的应用仍然是 CAN FD @2Mbps、并且希望保留5Mbps、他们希望从 TCAN1043A-Q1升级到 TCAN1463-Q1、并想要检查是否可以删除 CMC 以降低成本、因为他们现在就将 CMC 置于 TCAN1043A-Q1的设计中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    user5898694 说:
    我们正在客户中推广 TCAN1463-Q1

    很高兴听到!

    user5898694 说:
    1. 如果从 TCAN1043A-Q1更改为 TCAN1463-Q1、我们是否需要考虑硬件和软件设计的变更?

    切换到 SIC 版本时无需更改。 您可以将 TCAN1463-Q1替换 TCAN1043A-Q1。

    user5898694 说:
    2. 对于幻灯片中显示的以下测试波形、是否是没有共模扼流圈的结果?

    不幸的是、我无法100%地说是否使用了 CMC、但我认为这些图像是在没有 CMC 的情况下拍摄的、仅使用 TXD 上的方波。 两个映像是在同一网络中获取的(仅更改了收发器)。

    user5898694 说:
    客户当前的应用仍然是 CAN FD @2Mbps、并且想要保留5Mbps、他们想要从 TCAN1043A-Q1升级到 TCAN1463-Q1、想要检查是否可以删除 CMC 以降低成本、因为现在他们将 CMC 纳入了 TCAN1043A-Q1的设计中。[/报价]

    CMC 有助于处理共模噪声。 SIC 的优势在于、它减少了箭头所指的信号显性到隐性边缘上的差分振铃或差分噪声。 它不直接连接到他们是否需要 CMC。

    这些设备在实施中不需要 CMC。 TCAN1043A-Q1和 TCAN1463-Q1都是如此。 如果系统需要、可使用共模扼流圈来提高 EMC 和抗扰度。

    此致!

    Danny