This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否正在考虑支持 I3C 的器件?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, TCA39416, TMP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208843/is-ti-considering-devices-that-support-i3c

主题中讨论的其他器件:TCA39306TCA39416TMP139

当我在总线问题上看到许多 I2C 器件时,它引发了一个关于"改进的内部集成电路"的问题[I3C ,见 https://www.mipi.org/specifications/i3c-sensor-specification?hsLang=en ]由 MIPI 联盟赞助。 TI 有没有计划推出完全支持 I3C 的 IC? 我们看到 STMicroelectronics 现在在其最新的 MCU 上发出对 I3C 的支持信号。

此致

吉姆·穆罗卡

Ex-Tier 1902-1997.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    目前、 TCA39416 TCA39306 能够支持 I3C 应用中的电压转换。

    另请参阅 [常见问题解答] I3C 应用应该使用哪种模拟开关/多路复用器? 以了解更多信息。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TI 是 I3C MIPI 工作组的一员、并参与了 I3C 规范。  

    如您所知、TI 分为许多不同的产品系列。 每个产品线都负责许多器件系列。 TI 内部有多个产品线一直在关注 I3C、但这实际上取决于市场需求以及市场是否会采用 I3C。 目前它处于起步阶段,目前市场上的设备有限。

    我(我想的、不是 TI 的)不希望 I3C 取代 I2C、因为 I3C 确实有其局限性(总线电容限制)。 我确实预计随着市场的成熟、I3C 将开始增长(包括 TI 以及其他制造商的新产品)。

    目前、TI 拥有 TMP139 (JEDEC I3C)和 TCA39306/TCA39416 (电平转换器)。  

    -鲍比