This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:您能否提供 DS250DF410的默认配置? 我们使用 SMBus 从模式。

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1206625/ds250df410-could-you-please-provide-a-default-configuration-of-ds250df410-we-use-smbus-slave-mode

器件型号:DS250DF410

您能否提供 DS250DF410 (CDR)的默认配置? 我们使用 SMBus 从模式、以便在有输入信号时进行输出。

输入信号数据速率为20G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、DS250DF410用于锁定20.2752Gbps 至25.8Gbps 之间的信号(以及其子速率)。  您的数据是20Gbps 是正确的吗?  这超出了 CDR 支持的范围。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何配置20.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议利用可用于生成器件配置的 SigCon Architect。

    我附加了一项配置、其中默认的 DS250DF410设置预计 CDR 会设置为20.5Gbps。

    e2e.ti.com/.../ds250df410_2D00_20p5gbps.cfg

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是此设置中的寄存器配置数据、是寄存器默认值、或者是用于配置 CDR 设置为20.5Gbps

    例如  0x2F 通道0_0x2F 54。

    是默认数据54、或者是我需要配置54的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器配置为 CDR 设置为20.5Gbps。  您可以通过查看寄存器0x60-0x64进行确认。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何配置25.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 SigCon Architect 和 DS250DF410配置文件来执行此操作。

    谢谢。

    德鲁