This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:TXRX 或 TYRY 上无输出

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, P82B96, ISO1640, ISO1640-Q1, P82B715, ISO6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208435/p82b96-no-output-on-txrx-or-tyry

部件号:P82B96
主题中讨论的其他器件: ISO1640ISO1640-Q1P82B715ISO6742、ISO7742

您好、 我将 P82B96用于简单的 I2C 扩展器、但我不会读取 TXRX 或 TYRY 上的任何内容。  我已经尝试将上拉 TXRX 和 TYRY 的3.3V 电压提高至5V、以便降低电阻值、祝您一切顺利。  是否有参考设计、可以为类似的实现方案提供简单的应用设计参考?  上拉太强或太弱?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R2是正常的 I²C Ω 上拉电阻器;R1取决于总线电容(请参阅第10节)。

    你到底是什么意思"我不读任何东西"? 您能否显示示波器轨迹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SCL (Sx -绿色) IN 和 SCL (RX/TX -黄色) OUT 的示波器跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为导致这种情况的可能原因是数据表中的输入逻辑低电平高于650mV。  这是由于之前有隔离器。   ISO1640是否兼容?  我认为我们无法降低它的逻辑低电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ISO1640-Q1的 VOL 看起来好像高于 P82B52的 VIH。

    P82B715没有开关阈值。 I²C、如果电缆的电容小于400pF、则可以使用任何简单的 Ω 缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了阐明波形、使用另一个 IC 进行隔离、其 OL 为700mV。  ISO1640列表中列出的其 OL 为450mV、因此我建议将其作为替代方案。  TI 对 I2C 驱动器隔离有什么建议吗? 或者 ISO1640是否与 P82B96兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1640的1侧电压高达710mV、2侧电压高达400mV。 因此、2侧会与 P82B96兼容。

    更易于处理的单向信号。 可以将 P82B96放置在隔离器的另一侧、并与 ISO6742/ISO7742等普通数字2+2隔离器一起使用单独的 TX/RX 信号。