This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:IO 的 TCA9539QPWRQ1 VOH @3.3V 和 IO 的等效内部结构

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208784/tca9539-q1-tca9539qpwrq1-voh-of-io-3-3v-and-equivalent-internal-structure-of-io

器件型号:TCA9539-Q1

你好的团队,

有一些关于 TCA9539QPWRQ1的问题,请帮我确认:

1.如果 VCC 的电压是3.3V、那么 VOH 的电压是多少?

2.在数据表中,当 VCC 为3V 时,VOH 为2.6V @8mA;当 VCC 为2.3V 时,VOH 为1.8V @8mA; 那么 、我是否可以假设 芯片中有一个与 IO 的等效内部结构相等的上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.使用3.0V 电压值;这是3.3V±0.3V 电源的最坏情况。 如果您认为您的电源具有更好的容差、则可以使用线性内插;请参阅 [FAQ]在数据表中给定的值之间估算规格值时、最好使用哪种方法?

    2.驱动强度对于较高的电源电压是较高的。 另请参阅 [FAQ]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinggru:

    Unknown 说:
    1. 如果 VCC 的电压为3.3V,则 VOH 的电压是多少?

    在此数据表中、我们不指定 VOH 使 VCC = 3.3V。 我们可以估算最小值介于3.0V 和3.6V 规格之间。 查看他在下面的回答中提供的 FAQ Clemens 可能是有益的。  

    Unknown 说:
    2. 在数据表中、当 VCC 为3V 时、VOH 为2.6V @8mA;当 VCC 为2.3V 时、VOH 为1.8V @8mA;。 那么、 我是否可以假设 芯片中有一个与 IO 的等效内部结构相等的上拉电阻器?

    P 端口输出电压随电源电压而变化。 驱动器输出为推挽设计、而不是开漏输出。 克莱门斯注释和常见问题,他标记的也是有益的回答你的问题在这里。

    此致、

    泰勒