This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:请帮助检查设计是否合理

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202370/tusb321-please-help-to-check-if-the-design-is-reasonable

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: TUSB322I

我的,想要像这样的设计、使用 TUSB321 μ s 来替换 PTN5150A:

用红色和虚线标记的电路将被删除、请 帮助 检查 设计是否合理, TUSB321是否可以更换5150?是否是这样一个电路设计正确?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     由于温度变化、TUSB322i 更好。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian;ñ a

    谢谢, 此外, 我的电路设计有问题吗?更换后,每个 PIN 的连接电路是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否使用 ID 来控制 VBUS 开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用:升降机控制面板、将 NXP 替换为 TI。 Type-C 接口测试有问题、Type-C 接口支持双面插拔、但客户测试时无法识别一侧、所以想要询问原理图中是否有异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法看到他们是如何 通过 ID 控制 VBUS 开关的。 ID 引脚还需要200k 上拉电阻。

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ID 引脚在另一侧拉高、从而通过 NC 移除 TUSB321这一侧的电阻

    他们认为 ID 是 TUSB321的输出、其状态不应影响 DIR 引脚的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DRP 模式吗?

    客户是否可以获取 CC1/CC2/VBus/ID 的波形?

    寄存器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开 VBUS_DET 引脚后、IC 可以正确识别 Type-C 电缆的前后连接、请咨询原厂为什么会出现这种现象、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆是 type-c 到 a? 他们是否在 CC1上添加了5.1k PD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的测试电缆是一个标准 C 端口至 A 端口电缆,它已经包括该5.1KΩ Rd。,同时,该电缆可在 PC 上正常使用。 原因是什么 , 您可以  帮助 检查 它?Thanka!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Type-C 转 Type-C 电缆是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 使用 Type-C 转 Type-A,我们使用的测试电缆是标准 C 端口转 A 端口电缆、其中已经包含此5.1KΩ Rd。。与此同时、此电缆可在 PC 上正常使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能要求客户在 两个方向上获取 Vbus、ID、CC1、CC2和 DIR 的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!;

    如下,请帮助检查它, 谢谢,

    图1.

    图2.

    图1和图12未连接电缆。

    图3.

    图4.

    图3和图4是正面接入。的波形图

    图5.

    图6.  

    图5和图6是 反向访问。的波形图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 ID 上拉? ID 不应总是低。

    在连接电缆之前、VBUS_det 应为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian;ñ a

    我们的主板有两个 USB-C 端口、一个是 OTG 设计、另一个是主机设计。 然而、当前的 USB 控制器仅支持主机模式、因此两个 USB-C 端口实际上都工作在主机模式、因此 Vbus 只要打开、将为5.2V、并且不会受 ID 信号控制。
    为了简化分析、另一台主机按如下方式设计了电路(ID 信号 NC)、故障现象是相同的、建议您使用此电路分析来避免 OTG 说明造成的干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是 OTG (DRP)还是主机(DFP)、都需要使用 ID 来控制 VBUS。

    打开 Vbus 时出现的击穿电压。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是添加了200k Ω 上拉电阻器后的 ID 信号波形、DIR 输出仍然无法正确识别正向和反向插入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Id 上拉电流不够。 我没有看到 ID 变为低电平。 Vbus 是否始终为高电平?

    VBUS 应处于低电平、直到 ID 变为低电平并开启 Vbus。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前的 USB 控制器仅支持主机模式、因此两个 USB-C 端口实际上都工作在主机模式、因此 Vbus 只要打开、将为5.2V、并且不会受 ID 信号控制。  因此  Vbus 始终为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了简化分析、另一个主机将电路设计如下(ID 信号 NC)、故障现象是相同的。

    数据表中是否明确规定 ID 引脚必须为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 说  ID 上拉电 阻不够、这意味着 ID 引脚 值的上拉电阻不够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、id 不仅仅被拉高、还需要 ID tot 控制 Vbus。对于 DFP 或主机、Vbus 应处于低电平、直到 ID 变为低电平并打开 Vbus。

    这用于 CC 规格。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未连接器件时 ID 为高电平、成功连接 UFP 器件后 ID 将为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian;ñ a

    非常 感谢 您的 帮助、我的 客户已经 理解了、但 他们 有 另一个 问题、 请 帮助确认。   

    当前使用的 SOC 模块不支持 OTG、因此无法根据 ID 信号开启或关闭 VBUS。
    在这种情况下、如果我们希望满足 Type-C 规范、则需要添加 ID 信号来开启或关闭 VBUS 电路。

    如果设置为 DFP、根据规范的说明、是否可以断开 VBUS_DET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DFP 中、VBUS_det 可以悬空。

    此处的 VBUS 用于驱动 UFP。

    此致

    布赖恩