This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:禁用模式后、显示无法恢复到正常显示。

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208575/sn65dsi85-q1-display-cannot-recover-to-normal-display-after-disable-patgen

器件型号:SN65DSI85-Q1

团队、您好!

我的客户按以下顺序出现黑屏。

打开系统电源->确认显示->启用 patgen->confirm 图形生成显示->禁用 patgen->black screen。

你能告诉我,如果我们可以在禁用 patgen 后正常显示吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在禁用 patgen 后、您需要遵循初始化序列8.3.2初始化设置。

    谢谢。

    察赫