This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:引脚短路

Guru**** 2529300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207955/tic10024-q1-pin-short

器件型号:TIC10024-Q1

大家好、

你好。

您能告诉我、当 CAP_A、CAP_D 或 CAP_PRE 对地短路或开路时会产生什么影响吗?

提前感谢您。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    CAP_A、CAP_D 和 CAP_PRE 引脚是器件运行所需的内部 LDO 的滤波电容器引脚。  这些引脚需要最低电容值来确保 LDO 稳定。  如果引脚悬空、LDO 将没有所需的电容、并且在所有运行条件下可能无法正确调节电压。

    如果引脚短接至 GND、LDO 也不会正常工作、因为 LDO 本质上短接至 GND。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    谢谢你。

     您还能告诉我将 LDO 接地短路会产生什么影响吗? 触点监视器将关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    是的、由于内部电源轨卡在0V、接触监视器将被关闭。  此外、会有过量的电流从电源电压 VS 流向 GND、然后经过短接至 GND 的滤波电容器引脚。

    我会推荐您查看 TI.com 产品文件夹中的 TIC12400-Q1、TIC10024-Q1功能安全、时基故障率、故障模式分布文档、其中包括这些信息。  其中包含每个引脚接地短路时的潜在故障表。

    此致、

    Jonathan