This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:SN75LVPE5412+SN75LVPE5421 EVM 板

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, SN75LVPE5421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207628/sn75lvpe5412-sn75lvpe5412-sn75lvpe5421-evm-board

器件型号:SN75LVPE5412
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5421

大家好、团队成员

 您是否可以 提供 SN75LVPE5412+SN75LVPE5421  EVM 板.dsn 文件?

我们需要设计适用于 MCIO 38P 的 PCIe X4 Gen5 AIC 和 Gen-Z 作为参考。

 

非常感谢

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

    我们需要使用 DS320PR412-421 DSN 文件。 这位于受保护的文件夹中。 请确保您有权访问 PCIe Gen5安全文件夹。 您可以向我们发送朋友申请以及您的公司电子邮件地址、以便我们为您提供此文件夹的访问权限。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser

    我们需要  DS320PR412-421 DSN 文件作为参考。  

    我们为 SSD 应用设计了 PCIe 5.0 AIC。

    电子邮件:perry@minerva.com.tw

     

    此致

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perry:

    您很快就会收到一封电子邮件、其中包含下载这些文件的说明。

    此致、Nasser