This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:OTU4数据路径测试

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207746/ds280df810-otu4-datapath-testing

器件型号:DS280DF810

您好!

我使用的 DS280DF810采用上述设置、具有100GE 以太网和 OTU4数据速率。 在这种情况下、100GE 数据速率运行正常、但在 OTU4数据速率下的分析器中出现 FAS 错误、

我将对 DS280DF810重定时器使用以下设置。 请建议我应该在哪个方向更改前体和后体值以解决 FAS 错误。

1.将 CDR 设置为手动模式、数据速率为27.95Gbps。

2.自适应模式2.

3.较低重定时器的 TX FIR 设置为(前标点击+0、主标+12、后标点击+0)

  上重定时器的 TX FIR 设置为 (前标点击+0、主体+16、后标点击+0)

 请提供一些解决问题的建议或需要进行一些额外设置

此致、

Aman

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman:

    我有几个与此相关的问题。

    • 在处理 OTU4数据时、是否可以提供重定时器寄存器转储?
    • 您的 ASIC 是否能够进行眼图测量/眼图?  如果是、您能否共享这些内容?  这有助于了解是否正确优化了重定时器 TX 设置。
    • 您是否有关于 ASIC <->重定时器和重定时器<-> QSFP 的插入损耗估算?
    • 您是否能够从 ASIC 和 OTU4/100 GbE 分析仪传输 PRBS 模式?  由于重定时器具有内置的 PRBS 校验器、这可以帮助我们了解您的链路中的错误源自何处。

    一般来说,100 GbE 工作良好的事实似乎表明您的物理链路工作良好。  除非100GbE 和 OTU4之间有不同的关键电气要求、否则无法立即明确 OTU4链路中出现错误的原因。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miller:

    目前、我们无法测量 ASIC 中的眼图、因此我们将测试设置更改为物理环回、如图所示、插入损耗为13dB。 一个2安培的电流  

    在该设置中、我们也将获得 FAS 和 Inv. FEC 启用时的标记错误。

    请检查重定时器1的器件状态  

    重定时器2的器件状态  

    还附加了两个重定时器的寄存器转储。

    e2e.ti.com/.../Retimer1.cfge2e.ti.com/.../Retimer2.cfg

    请完成此操作并帮助我清除 FAS 错误  

    此致

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman:

    您是否能够在重定时器2上启用 PRBS 发生器并检查重定时器1上的 PRBS 错误?  一般而言、您观察到的 HEO/VEO 小于我们通常会观察到的目标值。  通常情况下、建议 HEO/VEO 至少具有0.4UI、200mV 的电压。  您可以尝试调整 TX 设置以查看是否可以改善这一点。

    一般而言、您观察到的 HEO/VEO 令人惊讶。  如果传输的是以太网数据而不是 OTU4、观察到的 HEO/VEO 是否会发生变化?

    谢谢。
    德鲁