This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610交叉点开关

Guru**** 2929440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1207723/ds125df1610-ds125df1610-cross-point-switch

器件型号:DS125DF1610

您好、TI

  我想对 DS125DF1610进行配置以实现广播和开关功能、但测试后发现试验结果不正确、所以我想问一些问题。

(__LW_AT__1)作为开关:来自 RX_6A 输入的信号、来自 TX_4A 输出;

(__LW_AT__2)作为广播:来自 RX_0A 输入的信号、同时来自 TX_0A 和 TX2A 输出。

原理图如下图所示:

配置过程如下:

i2cset -f -y $slot $CDR 0xff 0x00
i2cset -f -y $slot $CDR 0xFC 0x00
i2cset -f -y $slot $CDR 0xFD 0x10
i2cset -f -y $slot $CDR 0xff 0x01
i2cset -f -y $slot $CDR 0x9b 0x00
i2cset -f -y $slot $CDR 0x96 0x14
i2cset -f -y $slot $CDR 0xFC 0x00
i2cset -f -y $slot $CDR 0xFD 0x01
i2cset -f -y $slot $CDR 0xff 0x00
i2cset -f -y $slot $CDR 0x9b 0x00
i2cset -f -y $slot $CDR 0x96 0x14
i2cset -f -y $slot CDR 0x0a 0x5c
i2cset -f -y $slot $CDR 0x0a 0x50
i2cset -f -y $slot $CDR 0xFC 0x01
i2cset -f -y $slot $CDR 0xFD 0x00
i2cset -f -y $slot $CDR 0xff 0x01
i2cset -f -y $slot $CDR 0x9b 0x00
i2cset -f -y $slot $CDR 0x96 0x14
i2cset -f -y $slot $CDR 0xFC 0x10
i2cset -f -y $slot $CDR 0xFD 0x00
i2cset -f -y $slot $CDR 0xff 0x00
i2cset -f -y $slot $CDR 0x9b 0x00
i2cset -f -y $slot $CDR 0x96 0x34
i2cset -f -y $slot CDR 0x0a 0x5c
i2cset -f -y $slot $CDR 0x0a 0x50

我的配置有任何问题吗?

谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS125DF1610上的交叉点/广播功能仅限于在四通道器件内进行切换。  每个四通道都是一组四个通道。  我已经为您的图像添加了注释、以突出显示这些示意图。  根据我对应用的了解、DS125DF1610无法实现您想要的目标。  如果我误解了您的申请、请告诉我。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我可能误解了数据手册的含义、导致配置不正确。 根据你们的评论、我修改了相关的配置、并且在新的配置中执行了广播功能。 根据数据手册、RX_0A->TX_0A 作为主器件、RX_0A->TX_0B 充当从器件、导致从 RX_0A 输入发送信号、以实现 TX_0A 和 TX_0B 同时输出信号、但在测试后、TX_0A 和 TX_0B 都不输出信号。 以下是我的配置。 是否缺少任何相关配置?

    i2cset -f -y $slot $CDR 0xff 0x00
    i2cset -f -y $slot $CDR 0xFC 0x01
    i2cset -f -y $slot $CDR 0xFD 0x00
    i2cset -f -y $slot $CDR 0xff 0x01
    i2cset -f -y $slot $CDR 0x9b 0x01
    i2cset -f -y $slot $CDR 0x96 0x1d
    i2cset -f -y $slot $CDR 0xff 0x00
    i2cset -f -y $slot $CDR 0xFC 0x02
    i2cset -f -y $slot $CDR 0xFD 0x00
    i2cset -f -y $slot $CDR 0xff 0x01
    i2cset -f -y $slot $CDR 0x9b 0x00
    i2cset -f -y $slot $CDR 0x96 0x3c

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已申请在 E2E 上与您建立友谊、以便直接分享 DS125DF1610编程指南。

    谢谢。

    德鲁