This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS2522:相匹配的器件作为 USB 2.0进行枚举

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS2522, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208029/hd3ss2522-mated-device-enumerates-as-usb-2-0

器件型号:HD3SS2522
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

下午好。

我们在 TUSB8028B 集线器的设计下游使用 HD3SS2522。 集线器的另一个端口连接到 Type-A 连接器、与此连接器相关联的 USB 3设备以 USB3速度正确枚举。 通过 HD3S22522连接到 USB C 连接器的器件仅在 USB 2.x 的速度下枚举。

在审查我们的设计并与评估板原理图进行比较后发现一个问题、我们忽略了添加由 VCTRL1和 VCTRL2端口控制的电源开关来为 USB C 连接器上未使用的 CC1或 CC2引脚提供5V 电压。 我们还忽略了 CC1/CC2信号上的上拉电阻器、因为我们错误地解读了 HD3SS2522的数据表、认为它们已集成。

此缺陷是解释我们 遇到的 USB 2.0行为吗?还是我们的设计可能存在其他缺陷?

此致、

-Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 Type-C 连接器上看到过 Vbus? 如果您翻转 Type-C 电缆、是否有任何变化?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 C 型两个方向上都能看到 VBUS。

    我还可以观察 HD3SS2522是否启用和禁用 VBUS 负载开关以响应配合/取消配合。  否、我认为 VBUS 的电缆方向之间没有任何差异。

    我看到 CC1/CC2引脚没有变化-插入或移除电缆时、这些引脚都处于低电平。 我将 尝试修改白线来向这些信号添加上拉电阻器、并报告结果。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请采取 CC1/CC2、Vbus 和 VBUS_EN 上的波形?

     或者建议使用 HD3SS3220。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    我在尝试返工信号的同时损坏了原型。 再过一周左右、我就可以获得另一个可以使用的样片了。 我应该暂时关闭此问题还是将其保留为未决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是将状态更改为"正在等待客户"、所以您无需关闭