This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:数据传输

Guru**** 1109750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1208180/tic10024-q1-data-transfer

器件型号:TIC10024-Q1

大家好、

您可以帮助回答以下问题吗? 谢谢  

当 CPU 将数据发送到 TIC10024-Q1时、最后一位是否需要由 CPU 或 TIC10024-Q1内部硬件实现方式计算?


TIC10024-Q1将数据向后传递给 CPU 时、是 TIC10024-Q1内部硬件实现的最后一位、

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    CPU 负责计算和发送 TIC10024-Q1 SI 引脚上接收到的奇偶校验位、CPU 使用该引脚将数据发送到 TIC10024-Q1器件。  

    TIC10024-Q1负责计算和发送从 TIC10024-Q1 SO 引脚发出的奇偶校验位、该引脚是 TIC10024-Q1用于将数据发送回 CPU 的引脚。

    因此、基本上两个器件都负责为要发送到另一个器件的数据计算和发送各自的奇偶校验位。

    此致、

    Jonathan